Éditeur de recettes
Le widget d'éditeur de recettes contient les objets graphiques et les NetLogics nécessaires pour afficher et gérer les recettes lors de l'exécution.
Utilisez le widget d'éditeur de recettes pour :
- afficher les ingrédients et les valeurs d'une recette stockée lors de la modification ou du chargement de l'automate ;
- créer, modifier ou supprimer une recette ;
- stocker une recette dans la base de données ;
- charger une recette de l'Application FactoryTalk Optixvers l'automate ;
- charger une recette de l'automate vers l'Application FactoryTalk Optix.
Interface
Interface de l'éditeur de recettes

Élément | Nom | Description |
---|---|---|
![]() | Nom de la recette | Permet d'attribuer un nom à une nouvelle recette ou de sélectionner une recette existante. |
![]() | Boutons de contrôle de la recette |
|
![]() | Liste des ingrédients | Ingrédients du schéma de recette. |
![]() | Éditeur de valeurs d’ingrédients | Valeurs modifiables des ingrédients de la recette. |
![]() | Valeurs d’ingrédients appliquées | Valeurs des ingrédients de l'automate. |
Fournir une réponse