Créer un enregistreur d’événements
Créez un enregistreur permettant de surveille la température actuelle.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surEnregistreurset sélectionnez .
- Configurer les événements :
- DansPropriétés, en regard deConfigurations d’événements, sélectionnez.
- DéfinissezÉcouter le sous-arbresurFaux.
- DéfinissezType d’événementsurAlarmConditionType.
- DansPropriétés, double-cliquez surEnregistreurD’événements1
- Dans l’éditeur, sélectionnez les variables suivantes :
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- Dans l’éditeur, sélectionnezAppliquer.
- Créez un lien dynamique entreBase de donnéeset .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse