Développer un enregistreur d’événements localisé
Créez un enregistreur d’événements qui affiche l’interface dans la langue d’un utilisateur actuellement connecté.
Exemple d’application - Anglais

Exemple d’application - Italien

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
LocalizedEventLogger.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Exécuter
Fournir une réponse