Créer une grille de données

Créer une grille de données

Créez une grille à partir des données collectées par l’enregistreur d’événements.
CONSEIL: Au lieu de créer ce widget à partir de zéro, vous pouvez ajouter l’
Enregistreur d’événements d’alarmes
à partir des
Bibliothèques de modèles
, puis le modifier en conséquence.
  1. Créer une grille de données :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de données
      Grille de données
      .
    2. Dans
      Propriétés
      , créez un lien dynamique entre la variable
      Modèle
      et
      ProjectName
      Stockages de données
      BaseDeDonnéesIntégrée1
      .
    3. Créer un lien dynamique complexe :
      FormateurDeChaîne1
      Format
      SELECT ActiveState_Id, AckedState_Id, ConfirmedState_Id, Time, Severity, {0:sql_identifier} AS Message FROM "EventLogger1" ORDER BY "Time" DESC
      {0} FormateurDeChaîne1
      Format
      Message_{0}
      Lien dynamique {0}
      {Session}/User/LocaleIds[0]
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
  2. Configurer les colonnes de la grille de données :
  3. Configurer la colonne d’état actif :
    1. Dans
      Propriétés
      , double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      ActiveState
      .
    2. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique complexe :
      ConvertisseurCléValeur1
      Lien dynamique source
      {Item}/ActiveState_Id
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    3. Définissez
      Titre
      sur
      Active State
      .
  4. Configurer la colonne d’état acquitté :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      AckedState
      .
    3. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique complexe :
      ConvertisseurCléValeur1
      Lien dynamique source
      {Item}/AckedState_Id
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Titre
      sur
      Acked State
      .
  5. Configurer la colonne d’état confirmé :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      ConfirmedState
      .
    3. Sous
      ModèleD’élémentDeDonnées
      , créez un lien dynamique complexe :
      ConvertisseurCléValeur1
      Lien dynamique source
      {Item}/ConfirmedState_Id
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Titre
      sur
      Confirmed State
      .
  6. Configurer la colonne d’heure :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      Time
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      Texte
      et
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Time
      NOTE: Saisissez
      Time
      dans le champ
      Insérer le sous-chemin de lien dynamique…
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Titre
      sur
      Time
      .
  7. Configurer la colonne de message :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      Message
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      Message
      et
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Message
      .
      NOTE: Saisissez
      Message
      dans le champ
      Insérer le sous-chemin de lien dynamique…
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Titre
      sur
      Message
      .
  8. Configurer la colonne Gravité :
    1. Dans
      Propriétés
      , en regard de
      Colonnes
      , sélectionnez
      Add
      , puis sélectionnez
      Colonne de texte
      .
    2. Double-cliquez sur
      ColonneDeLaGrilleDeDonnées1
      et saisissez
      Severity
      .
    3. Créez un lien dynamique entre
      Severity
      et
      Alias
      {Item}
      PointedNode
      Severity
      .
      NOTE: Saisissez
      Severity
      dans le champ
      Insérer le sous-chemin de lien dynamique…
      .
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    4. Définissez
      Titre
      sur
      Severity
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal