Intégrer l’interface avec le NetLogic

Faites en sorte que le bouton déclenche la modification du texte de l’étiquette lorsque vous sélectionnez le bouton.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    Bouton1
    .
  2. Dans
    Événements
    , en regard de
    MouseClickEvent
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez
    ProjectName
    NetLogic
    NetlogicD’exécution1
    SetLabelTextToHelloWorld
    .
  3. Créez un lien dynamique entre
    labelNodeId
    et
    Étiquette1
    .
    Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal