Supprimer un rôle

Supprimez un rôle pour que les utilisateurs qui y sont attribués en soient retirés.
Supprimez un rôle à partir de la page du tableau de bord ou à partir de la
Vue de projet
.
  1. Dans la barre d’outils principale, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    , puis sélectionnez
    Gérer les utilisateurs et les groupes
    .
  2. Sur la page du tableau de bord, sous
    Rôles
    , sélectionnez le ou les rôles à supprimer
    .
  3. Sélectionnez
    Supprimer
    .
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le rôle à supprimer sur la page du tableau de bord ou dans la
    Vue de projet
    , puis sélectionner
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal