Rôles

Les rôles identifient les responsabilités des utilisateurs et des groupes. Les rôles sont généralement utilisés pour créer des profils de sécurité.
CONSEIL: Définissez un ensemble de rôles pour les utilisateurs et les groupes qui ont des responsabilités différentes. Par exemple, créez un rôle Administrateur, un rôle Opérateur et un rôle Invité, puis attribuez des utilisateurs et des groupes au rôle applicable. Vous pouvez afficher ou masquer les vues et les objets graphiques de rôles spécifiques lors de l’exécution. Consultez la rubrique Configurer la sécurité du contenu lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal