Configurer la sécurité du contenu lors de l’exécution
Configurez la sécurité d’une vue ou d’un contenu lors de l’exécution pour les utilisateurs d’un groupe ou d’un rôle. Par exemple, spécifiez si une vue ou un contenu est visible ou activé en créant un lien dynamique à partir de ces propriétés vers une variable de groupe ou de session de rôle.
Créez des utilisateurs et des groupes ou des rôles, puis attribuez des utilisateurs aux groupes ou rôles.
- DansVue de projet, sélectionnez l’écran ou l’objet graphique.
- DansPropriétés, passez le curseur de la souris sur la propriété et sélectionnez.Ajouter un lien dynamique
- Dans le navigateur de liens dynamiques, développezAlias > Session > Session.
- Définir la valeur de la propriété d’un :
- Groupe. DéveloppezGroupeset sélectionnez le groupe.
- Rôle. DéveloppezRôleset sélectionnez le rôle.
CONSEIL: Pour définir la même valeur de propriété pour des groupes et des rôles supplémentaires, dans la propriété, créez un lien dynamique complexe avec un évaluateur d’expression ou toute autre logique nécessaire. Consultez la rubrique Créer un lien dynamique complexe.
security
Fournir une réponse