Utilisateurs, groupes et rôles

Les utilisateurs, les groupes et les rôles font partie d’une politique de sécurité et déterminent la manière dont l’accès utilisateur à une application est contrôlé lors de l’exécution. Ajoutez et gérez des utilisateurs et des groupes à partir de la page du tableau de bord ou à partir de la
Vue de projet
.
Vérifiez que certaines vues ou certains contenus sont visibles ou activés uniquement pour certains groupes ou rôles d’utilisateurs. Spécifiez l’accès en liant la propriété d’une vue ou d’un objet graphique à une variable de session.
Pour gérer les utilisateurs, les groupes et les rôles :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal