Ajouter un rôle
Les rôles déterminent les responsabilités des utilisateurs dans un système. Par exemple, un système peut avoir des rôles d’ingénierie et de supervision.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez, puis sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Sur la page du tableau de bord, sousRôles, sélectionnezAjouter.
- DansAjouter un rôle, sousNom, entrez le nom du rôle.
- (facultatif) Si des utilisateurs sont créés, sélectionnez les utilisateurs à attribuer au rôle sousAttribuer des utilisateurs au rôle.
- (facultatif) Si des groupes sont créés, sélectionnez les groupes à attribuer au rôle sousAttribuer des groupes au rôle.
- SélectionnezAjouter.CONSEIL: Pour créer des rôles dans laVue de projet, sousSécurité, cliquez avec le bouton droit surRôles, puis sélectionnez .
Le nouveau rôle s’affiche sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.role
Fournir une réponse