Renommer un rôle

Renommez un rôle pour modifier le nom du rôle auquel les utilisateurs sont attribués. Par exemple, renommez un rôle Superviseur en rôle Gestionnaire. Vous pouvez renommer un rôle à la fois.
Renommez un rôle à partir de la page du tableau de bord ou de la
Vue de projet
.
  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Sélectionnez
      Ouvrir la page de tableau de bord
      , puis sélectionnez
      Gérer les utilisateurs et les groupes
      .
    • Dans
      Vue de projet
      , développez
      Sécurité
      et
      Rôles
      .
  2. Sous
    Rôles
    , cliquez avec le bouton droit sur le groupe à renommer.
  3. Sélectionnez
    Renommer
    et saisissez le nouveau nom du rôle.
    Pour renommer un rôle à partir de la
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le rôle, sélectionnez
    Renommer
    , puis saisissez le nouveau nom du rôle.
Le rôle est renommé sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal