Attribuer un rôle à un utilisateur ou à un groupe
Attribuez des rôles aux utilisateurs et aux groupes pour créer une hiérarchie de rôles associés à des droits et privilèges.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez, puis sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Sur la page du tableau de bord, effectuez l’une des actions suivantes :
- SousRôles, faites glisser un groupe vers un utilisateur sousUtilisateursou vers un groupe sousGroupes. Vous pouvez également faire glisser un utilisateur ou un groupe vers un rôle. MaintenezMajouCtrlenfoncée pour sélectionner des sélections consécutives ou multiples et les faire glisser.
- Sélectionnez un ou plusieurs rôles, sélectionnezAttribuerà des utilisateurs et à des groupes, sélectionnez les utilisateurs et les groupes, puis sélectionnezAppliquer.
CONSEIL:s’affiche en regard d’un groupe ou d’un rôle déjà attribué à un rôle. Vous pouvez attribuer le rôle à un utilisateur ou à un groupe à partir de
Vue de projeten le faisant glisser vers l’utilisateur ou le groupe dansVue de projet.
Le rôle est attribué à l’utilisateur ou au groupe sur la page du tableau de bord.
Fournir une réponse