Développer des boutons pour fermer et arrêter

Créez des boutons permettant de fermer la
Application FactoryTalk Optix
et d’arrêter le système hôte.
IMPORTANT: Une pression sur
Fermer le système
ferme immédiatement le système d’exploitation de l’hôte
sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
Exemple d’application
CONSEIL:
Télécharger un exemple de projet :
CloseApplicationShutDownSystem.zip
Conditions préalables
Exemple de conception d’application
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal