Créer un bouton permettant d’arrêter le système hôte

Ajoutez un bouton qui arrête le système d’exploitation hôte sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
IMPORTANT: Une pression sur
Fermer le système
ferme immédiatement le système d’exploitation de l’hôte
sur lequel
Application FactoryTalk Optix
s’exécute.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Bouton
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur le bouton, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    ShutDownSystemButton
    .
  3. Dans
    Propriétés
    , définissez
    Texte
    sur
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    .
  4. Dans
    Événements
    , en regard de
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    , puis sélectionnez
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal