Configurer un économiseur d’écran

Configurez un économiseur d’écran pour masquer l’interface d’application après la période d’inactivité spécifiée.
  1. Configurez un objet économiseur d’écran :
    1. Ajoutez un rectangle ou un autre conteneur et configurez les objets enfants pour créer un économiseur d’écran.
      Pour plus d’informations, consultez Objets graphiques.
    2. Dans
      Vue de projet
      , sélectionnez l’objet d’économiseur d’écran, puis dans
      Propriétés
      , définissez les valeurs suivantes :
      • Visible
        . Définir sur
        Faux
        .
      • Visible sur clic
        . Définir sur
        Vrai
        .
    3. Dans
      Événements
      , en regard de
      Événement MouseDown
      , sélectionnez
      Add
      , puis
      Commandes
      Commandes de variable
      Définir la valeur de variable
      .
    4. Sous
      Arguments d’entrée
      , dans
      VariableToModify
      , sélectionnez
      Sélectionner un nœud
      , puis sélectionnez la propriété
      Visible
      de l’objet d’économiseur d’écran.
    5. Définissez
      Valeur
      sur
      Faux
      .
    6. Assurez-vous que l’objet d’économiseur d’écran est dans l’ordre Z le plus élevé en le faisant glisser vers le bas du conteneur dans
      Vue de projet
      .
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    et recherchez
    Idle Timeout
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Délai d’expiration d’inactivité
    directement dans
    MainWindow (type)
    ou dans l’écran dans
    Vue de projet
    pour afficher l’économiseur d’écran.
    Pour plus d’informations sur les écrans, consultez Vue.
  4. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez
    IdleTimeoutLogic
    et définissez ces valeurs dans
    Propriétés
     :
    • Activé
      . Définir sur
      Vrai
    • Durée
      . Définissez le délai d’expiration d’inactivité.
  6. Dans
    Vue de projet
    , développez la logique
    IdleTimeoutLogic
    importée et sélectionnez
    OnTimeout
    .
  7. Dans
    Propriétés
    , pour la valeur
    OnTimeout
    , sélectionnez
    Edit
    , puis
    Commandes
    Commandes de variable
    Définir la valeur de variable
    .
  8. Sous
    Arguments d’entrée
    , dans
    VariableToModify
    , choisissez
    Sélectionner un nœud
    , puis sélectionnez la propriété
    Visible
    de l’objet d’économiseur d’écran.
  9. Définissez
    Valeur
    sur
    Vrai
    .
Télécharger un exemple de projet :
ScreenSaver.zip.
CONSEIL: Vous pouvez créer une vue de connexion pour qu'elle s'affiche après une déconnexion automatique. Un exemple de vue de connexion peut inclure un objet rectangle masqué initialement qui s'ajuste à la taille de la fenêtre principale et dont la propriété
Visibilité
est définie sur
Faux
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal