Vue
Utilisez les vues pour regrouper des objets comprenant une interface spécifique.
Types de vue et instances
Pour garantir une maintenance optimale du projet, créez des types d’objets de vue, puis utilisez-les avec des chargeurs de panneau ou des panneaux de navigation. Cela vous permet de modifier toutes les instances de vue en modifiant le type de vue parent.
Dossier Vues
Rockwell Automation
recommande de créer des types d’écrans dans le dossier de la Vue de projet
. Vous pouvez également créer des types de vue dans différents nœuds de votre projet, par exemple dans le dossier Interface utilisateur.Chaque nouveau projet contient un dossier
Vues
vide.
CONSEIL:
Si le projet ne contient pas de dossier
Vues
, reportez-vous à la section Ajouter un dossier Vues.screen
Fournir une réponse