Conteneurs

Utilisez des objets conteneur pour structurer votre application et créer une navigation dans l’interface utilisateur.
Objet
Description
Conteneur d’objets constituant un widget spécifique. Par défaut, chaque nouveau panneau a une largeur et une hauteur fixes et est aligné avec le coin supérieur gauche de l’objet parent.
Conteneur d’objets constituant une interface spécifique. Par défaut, chaque nouvelle vue s’étend pour couvrir la totalité de l’objet parent.
Conteneur qui organise automatiquement les objets de manière horizontale les uns à côté des autres.
Conteneur qui organise automatiquement les objets de manière verticale les uns à côté des autres.
Conteneur qui organise les objets dans une grille.
Conteneur qui redimensionne automatiquement ses objets enfants lorsque les proportions du conteneur sont modifiées.
Conteneur qui affiche d’autres panneaux en fonction de la logique d’application.
Conteneur qui contient d'autres panneaux et les organise automatiquement en onglets que vous pouvez parcourir.
Bouton qui ouvre et ferme un panneau lorsqu’il est sélectionné.
Conteneur racine. Dans un moteur de présentation, vous pouvez définir la fenêtre pour spécifier l’interface utilisateur initiale lors de l’exécution.
Fenêtre modale qui ne permet pas l’interaction avec d’autres composants d’interface tant qu’elle n’est pas fermée.
Panneau déroulant permettant d'afficher le contenu plus grand que la taille du panneau.
Conteneur qui inclut des blocs de contenu développables.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal