Bouton de liste déroulante
Bouton qui ouvre et ferme un panneau lorsqu’il est sélectionné.
Cas d’utilisation
Ouvrez un panneau contenant des options ou des informations supplémentaires lorsque vous sélectionnez le bouton de liste déroulante.
CONSEIL:
S’il n’y a pas suffisamment d’espace en largeur ou en hauteur par rapport à la direction d’ouverture défini, le panneau s’ouvre dans la direction opposée.
Exemple
Bouton de liste déroulante - Réduit

Bouton de liste déroulante - Développé

Fournir une réponse