Boîte de dialogue

Fenêtre modale qui ne permet pas l’interaction avec d’autres composants d’interface tant qu’elle n’est pas fermée.

Cas d’utilisation

Créez des messages de boîte de dialogue. Par exemple, créez des messages de confirmation à la suite d’une action spécifique, comme le retrait d’utilisateurs.

Exemple

animated graphic that shows interacting with a modal dialog box
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal