Configurer un bouton pour fermer une boîte de dialogue

Pour masquer une boîte de dialogue lors de l’exécution, un autre objet doit appeler une méthode spécifique.
Conditions préalables
Créez un type de boîte de dialogue. Consultez la rubrique Créer un type d'objet graphique.
  1. Pour configurer un bouton pour fermer une boîte de dialogue
  2. Créez un objet bouton en tant qu’enfant du type de boîte de dialogue.
    Pour plus d’informations, consultez Créer un objet graphique à partir d'un type.
  3. Dans
    Événements
    , en regard d’
    Événement MouseClick
    , sélectionnez
    Add
    et sélectionnez la méthode
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal