Vue de défilement
Panneau déroulant permettant d'afficher le contenu plus grand que la taille du panneau.
Fonctionnement
Vue de défilement prend en charge :
- Gestes tactiles et multipoints. Déplacement ou zoom par pincement.
- Opération du clavier et de la souris pour effectuer un zoom avant ou arrière.ou .
Cas d’utilisation
Affichez les informations de présentation, les dessins ou d’autres éléments qui sont plus grands que le conteneur de l’application principale.
Exemple

scroll view
Fournir une réponse