Résumé des alarmes

Utilisez le widget
Résumé des alarmes
pour afficher des informations essentielles sur toutes les alarmes conservées et non suspendues d’un projet.

Aperçu

Utilisez le
Résumé des alarmes
pour :
  • Acquitter les alarmes
  • Désactiver les alarmes
  • Suspendre les alarmes
  • Trier les alarmes
  • Filtrer les alarmes
  • Voir les détails des alarmes
  • Réinitialiser les alarmes verrouillées
  • Confirmer les alarmes
  • Supprimer les alarmes
  • Voir le nombre cumulé d’alarmes
Le widget
Résumé des alarmes
affiche les colonnes d’informations suivantes :
Colonnes du tableau récapitulatif des alarmes
Colonne
Description
Priorité
Priorité d’alarme. Les valeurs suivantes sont disponibles :
  • Basse
  • Moyenne
  • Haute
  • Urgente
État
État de l’alarme. Les valeurs suivantes sont disponibles :
  • normal
  • En alarme, acquittée, confirmée
  • En alarme, acquittée, non confirmée
  • En alarme, non acquittée, non confirmée
Heure de l’événement
Heure à laquelle la condition ou la sous-condition de l’alarme est passée à l’état actuellement affiché.
Nom de la condition
Affiche la condition de l'alarme. La valeur du champ Nom de la condition dépend de la logique d’alarme
Confirmé
Indique si l'alarme est confirmée ou non
Nom
Nom de l'objet d'alarme qui a généré l'événement d'alarme.
Message
Message associé à l'événement d'alarme. Par exemple, si HH est actif, un message dédié à HH s’affiche. Dans la fenêtre contextuelle des détails de l’alarme, le message avec la priorité la plus élevée s’affiche.
Variable source
Variable surveillée par l’événement.
Dans
Propriétés
, vous pouvez sélectionner les colonnes du tableau récapitulatif des alarmes à afficher, et désactiver ou masquer des boutons spécifiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal