Configurer le pare-feu d’un serveur OPC UA
Si une application dispose d'un serveur OPC UA exécuté sous Windows®, ouvrez le port spécifié dans la propriété
URL du point de terminaison du serveur
du serveur OPC UA.Conditions préalables
- Pour configurer le pare-feu d’un serveur OPC UA
- Lors de l’exécution d’un projet avec un objet serveur OPC UA, si vous y êtes invité, acceptez les demandes afin de configurer une règle de pare-feu.
La règle de pare-feu
est créée.exécution
firewall
Fournir une réponse