Serveur OPC UA

Utilisez un serveur OPC UA pour publier des nœuds de projet lors de l’exécution. Un projet peut contenir un seul serveur OPC UA.

Fonctionnement

Le serveur OPC UA permet aux clients OPC UA de :
  • Lire à partir des serveurs ou écouter des événements
  • Écrire sur les serveurs ou invoquer des méthodes
Par défaut, les serveurs OPC UA publient tous les nœuds de projet. Vous pouvez sélectionner les nœuds à publier dans les utilisateurs attribués.

URL du point de terminaison

L’URL du point de terminaison prédéfini est
opc.tcp://localhost:59100
L'URL d'un point de terminaison est composée des éléments suivants :
  1. Protocole de communication :
    opc.tcp
  2. Adresse réseau, exprimée dans l'un des modes suivants :
    localhost
    Mot-clé qui exprime l'adresse locale.
    Hostname
    Nom du dispositif réseau sur lequel le serveur est hébergé.
    IP address
    Adresse IP du dispositif réseau sur lequel le serveur est hébergé.
  3. Port du serveur OPC UA :
    port_number
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal