Ajouter un serveur OPC UA
Pour configurer un serveur OPC UA, ajoutez l’objet serveur OPC UA au projet et modifiez les propriétés du serveur.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surOPC-UA, puis sélectionnez .
- DansPropriétés, configurez le serveur OPC UA.
- URL du point de terminaison. Protocole de communication et adresse réseau du point de terminaison sur le serveur OPC UA.
- Nombre maximal de connexions. Nombre maximum de clients OPC UA pouvant se connecter au serveur OPC UA.
- Utiliser le chemin de nœud dans NodeIds. Publiez des nœuds avec des ID qui affichent le chemin du nœud dans ce formatns=. Par exemple,<namespace>;s=Path.To.Nodens=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1.
- Intervalle d’échantillonnage. Intervalle de temps entre les lectures successives des variables de champ par le serveur OPC UA.
- Longueur max de tableau. Nombre maximal d’éléments acceptés dans un tableau.
- Mode de sécurité de message minimal:
- Aucune. Les messages peuvent ne pas être signés et chiffrés.
- Signature. Les messages doivent être signés ou signés et chiffrés.
- Signature et chiffrement. Les messages doivent être signés et chiffrés.
- Politique de sécurité minimale:
- Aucune. Le serveur OPC UA ne requiert aucune politique de sécurité spécifique.
- Basic256Sha256. Le serveur OPC UA requiert cette politique de sécurité ou une politique plus sécurisée.
- Aes128_Sha256_RsaOaep. Le serveur OPC UA requiert cette politique de sécurité ou une politique plus sécurisée.
- Aes256_Sha256_RsaPss. Le serveur OPC UA requiert cette politique de sécurité.
- Fichier de certificat du serveur. Fichier de certificat publicDERdu serveur OPC UA (X509v3).CONSEIL:Le fichier de certificat du serveur doit se trouver dans le dossierFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.S’il est spécifié, la clé privée doit également être spécifiée. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossierFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- Fichier de clé privée du serveur. Fichier de clé privéePEMdu serveur OPC UA encodé en ASCII Base64.CONSEIL:Le fichier de clé privée du serveur doit se trouver dans le dossierFTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs.S’il est spécifié, le certificat doit également être spécifié. S’il n’est pas spécifié, il est automatiquement généré lors de l’exécution dans le dossierFTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs.
- URI du produit. URI qui identifie le logiciel de manière globale.
- Nom du produit. Nom du logiciel.
- Nom du fabricant. Nom du fabricant du logiciel.
- DansPropriétés, en regard deNœuds à publier, sélectionnez.Une configuration de nœuds à publier s'affiche sousNœuds à publier.IMPORTANT: La publication d’un nœud entraîne toujours celle de nœuds enfants.
- DansConfiguration:#
- Ajoutez un nœud. Pour cela, en regard deNœuds, sélectionnezet configurez le nœud en modifiant ses propriétés. Répétez cette opération si nécessaire.
- Ajoutez un utilisateur. Pour cela, en regard d'Utilisateurs, sélectionnezet configurez l’utilisateur. Répétez cette opération si nécessaire.IMPORTANT: Si vous exposez des nœuds spécifiques et non l’ensemble du projet, vous devez spécifier au moins un utilisateur. L’utilisateur peut être l’utilisateur Anonyme par défaut.
- Pour exposer les nœuds de la logique commerciale aux clients OPC UA, définissezPublishDynamicConfigurationNodessurVrai.Les nœuds de la logique commerciale incluent les éléments suivants : liens dynamiques ou variables liées, convertisseurs et gestionnaires d’événements ou méthodes associées aux événements.
opc ua server
Fournir une réponse