FAQ sur les caractéristiques et les fonctionnalités
Où puis-je trouver l’aide en ligne ?
L’aide la plus récente de FactoryTalk Optix pour la version stable actuelle de FactoryTalk Optix est disponible dans l’Aide de FactoryTalk Optix.
Comment puis-je trouver de l’aide détaillée pour une fonctionnalité spécifique ?
Vous trouverez des guides et des didacticiels détaillés pour des fonctionnalités spécifiques dans l’Aide de FactoryTalk Optix.
Est-il possible d’exécuter des applications FactoryTalk Optix sur des dispositifs mobiles ?
Vous pouvez accéder aux applications FactoryTalk Optix avec des moteurs de présentation Web via un navigateur Web sur votre dispositif mobile. Consultez les Moteurs de présentation.
FactoryTalk Optix Studio fournit-il des fonctionnalités permettant de développer des applications conformes à la norme CFR21 Partie 11 ?
Oui, FactoryTalk Optix Studio fournit des fonctionnalités pour développer des applications conformes à la norme CFR21 Partie 11. Consultez la Conformité à la réglementation 21 CFR Part 11 et le Réglementation 21 CFR Part 11 - Guide de l’utilisateur.
FactoryTalk Optix Studio intègre-t-il la sauvegarde automatique des projets ?
Oui, FactoryTalk Optix Studio sauvegarde automatiquement les projets que vous enregistrez et conserve les trois dernières sauvegardes d’un projet enregistré. FactoryTalk Optix Studio sauvegarde également un projet avant de le mettre à niveau ou de le rétrograder. Vous pouvez utiliser le contrôle de version Git pour mieux gérer les changements dans vos projets. Consultez les rubriques suivantes :
Comment puis-je être averti lors de la publication d’une nouvelle version de FactoryTalk Optix ?
Pour afficher les versions publiées de FactoryTalk Optix, consultez Versions du produit - Centre de compatibilité et de téléchargement des produits. Vous pouvez vous abonner aux nouvelles versions de FactoryTalk Optix et recevoir automatiquement des e-mails dans la section Compatibilité et téléchargements.
Quelles sont les nouveautés de la nouvelle version stable ?
Ouvrez la page FactoryTalk Optix dans FactoryTalk Hub. Accédez à FactoryTalk Optix, sélectionnez votre organisation, puis choisissez
Sélectionner
. En bas de la page, vous pouvez ouvrir les notes de publication et le journal des modifications de FactoryTalk Optix. Consultez la liste des nouvelles fonctionnalités de la version sélectionnée dans la rubrique Fonctionnalités du système
des notes de publication.Quels sont les correctifs de la nouvelle version stable ?
Vous pouvez examiner les correctifs de la nouvelle version stable de FactoryTalk Optix en ouvrant les notes de publication d’une version stable spécifique et en examinant les anomalies corrigées. Pour afficher les correctifs de la version stable la plus récente de FactoryTalk Optix, consultez les Notes de publication de FactoryTalk Optix | Anomalies corrigées.
Rockwell Automation propose-t-il une plate-forme cloud où envoyer des données ?
Oui, consultez FactoryTalk DataMosaix.
Fournir une réponse