Tracer une ligne

Utilisez l'outil
Ligne
pour tracer une ligne.
  1. Dans
    Vue de projet
    , double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
  2. Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnez
    Ligne
    .
  3. Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ de la ligne, de la polyligne ou du polygone.
  4. Faites-le glisser pour tracer la ligne.
L'objet s'affiche dans l'éditeur et dans
Vue de projet
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal