Outils de dessin
Utilisez les outils de dessin pour créer des objets personnalisés à afficher lors de l'exécution.
Utilisez les outils de dessin pour dessiner des objets de forme libre et unidimensionnels, notamment :
- des rectangles et des carrés ;
- des ovales et des cercles ;
- des lignes ;
- des polylignes et des polygones.
Par défaut, chaque objet dessin dispose d'un
événement MouseDown
et d'un événement MouseUp
auxquels vous pouvez ajouter des méthodes.Pour empêcher l’alignement d’un dessin sur la grille lors du tracé, dans
, effacez

Paramètres de la grille
Aligner sur la grille
.Fournir une réponse