Tracer un ovale ou un cercle
L'outil
Ellipse
permet de tracer un ovale ou un cercle.- DansVue de projet, double-cliquez sur le conteneur pour inclure l'objet.
- Dans la barre d'outils de l'éditeur, sélectionnezEllipse.
- Dans l'éditeur, placez le réticule sur le point de départ de l'ovale ou du cercle.
- Faites glisser le réticule pour tracer l'ovale ou le cercle.
L'objet s'affiche dans l'éditeur et dans
Vue de projet
.oval
circle
Fournir une réponse