Regrouper des objets dessin

Regroupez les objets dessin pour qu'ils se déplacent ensemble.
  • Regroupez les objets dessin de l’une des manières suivantes :
    • Dans l'éditeur, dessinez un objet tel qu'un rectangle ou un cercle, puis un autre objet à l'intérieur de celui-ci.
    • Dans
      Vue de projet
      , faites glisser un objet sous un autre objet. L'objet que vous faites glisser s'affiche dans l'objet sous lequel vous le faites glisser.
      CONSEIL: Si vous déplacez un objet dessin hors d'un autre objet dessin, les objets se déplacent toujours ensemble. Le redimensionnement d'un objet dessin dans un groupe ne redimensionne pas les autres objets dessin du groupe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal