Ajouter une plage à une variable

Ajoutez des limites minimales et maximales aux variables numériques. Les limites imposent certains comportements lorsque la valeur se situe en dehors de celles-ci.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez une variable.
  2. Dans
    Propriétés
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la variable numérique et sélectionnez
    Nouveau
    Plage
    .
  3. Sous
    EURange
    , remplissez les valeurs suivantes :
    • Limite basse
      . Limite basse de valeur de la variable
    • Limite haute
      . Limite haute de valeur de la variable.
    • Contraindre
      . Définissez cette valeur sur
      Vrai
      pour contraindre les limites basse et haute de la variable.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal