Variables
Une variable est un attribut d’un objet. Attribuez une valeur à une variable pour afficher la valeur lors de l'exécution.
Affichez les variables à partir de l’une des options suivantes :
- Vue de projet. Accédez au dossier contenant les variables. Le dossierInterface utilisateurne peut pas contenir de variables.
- Propriétés. Sélectionnez un objet, un type ou une variable dansVue de projet, ou un objet dans l’éditeur. Les variables ou les propriétés de l’élément sélectionné s’affichent dansPropriétés.
attribute
value
Fournir une réponse