Définir l'unité de mesure d'une variable

Définissez l'unité de mesure d'un chiffre.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez une variable.
  2. Dans
    Propriétés
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la variable numérique et sélectionnez
    Nouveau
    EUInformation
    .
  3. Sélectionnez l’unité de mesure pour la valeur de la variable et choisissez
    Sélectionner
    .
L'unité de mesure s'affiche dans la valeur de la variable.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal