Dépanner les problèmes de licence

IMPORTANT:
Rockwell Automation
n’est pas responsable des logiciels tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de leurs performances, de leur sécurité, de leurs mises à jour ou de leur compatibilité avec nos produits. Toute utilisation d’un logiciel tiers se fait à vos propres risques, et nous ne fournissons pas d’assistance, de garantie ou d'assurance pour ces logiciels. Les utilisateurs doivent se référer aux fournisseurs tiers respectifs pour obtenir de l’aide et consulter les conditions de licence.
Conditions préalables
  1. Dans
    FactoryTalk Hub
    , vérifiez que le droit est toujours disponible.
  2. Dans
    FactoryTalk Hub
    , vérifiez que la taille du droit est suffisamment grande pour exécuter la
    Application FactoryTalk Optix
    .
  1. Pour dépanner les problèmes de licence
  2. Dans le terminal, saisissez
    docker exec -it
    container_name
    bash
    pour accéder au shell du conteneur en cours d’exécution.
    container_name
    Nom du conteneur.
    CONSEIL: Vous pouvez répertorier les conteneurs
    Docker
    en saisissant
    docker ps -a
    dans le terminal.
  3. Recherchez des erreurs dans le journal en saisissant
    cat /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/FTOptixLicenseSDK/FTOptixLicenseSDK.log
    CONSEIL: Si un conteneur
    Docker
    s’arrête de manière inattendue, le droit peut ne pas être déverrouillé lors de l'arrêt. Dans ce cas, réhébergez le droit manuellement. Pour plus d’informations, consultez le Guide d’installation de FactoryTalk Optix.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal