Exécuter une application FactoryTalk Optix dans un conteneur Docker
Déployez une
Application FactoryTalk Optix
dans un conteneur Docker®
en cours d’exécution avec FactoryTalk Optix Runtime
.
IMPORTANT:
Rockwell Automation
n’est pas responsable des logiciels tiers, y compris, mais sans s’y limiter, de leurs performances, de leur sécurité, de leurs mises à jour ou de leur compatibilité avec nos produits. Toute utilisation d’un logiciel tiers se fait à vos propres risques, et nous ne fournissons pas d’assistance, de garantie ou d'assurance pour ces logiciels. Les utilisateurs doivent se référer aux fournisseurs tiers respectifs pour obtenir de l’aide et consulter les conditions de licence.Conditions préalables
- Pour exécuter une application FactoryTalk Optix dans un conteneur Docker
- Dans un terminal, saisissez :docker run --publishexternal_port:internal_port--interactive --namecontainer_nameimage_name[--restart unless-stopped ftoptix-updateservice] [-elicense_key] [-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_name]ParamètresParamètresImportanceDescription--publishexternal_port:internal_port--interactiveRequisMappe les ports
- external_port
- Port non utilisé disponible sur la machine qui exécute l’imageDocker.
- internal_port
- (Uniquement pour les applications avec interface graphique) Valeur de la propriétéPortdu moteur de présentation Web deFactoryTalk Optix Studio.
--namecontainer_nameRequisNom du conteneurDockerà exécuter.image_nameRequisNom de l’imageDockerà exécuter dans le conteneurDocker.CONSEIL: Vous pouvez vérifier les imagesDockerdisponibles en saisissantdocker imagesdans le terminal.--restart unless-stopped ftoptix-updateserviceFacultatifRedémarre automatiquement le conteneurDockersi leService de mise à jour de l’Application FactoryTalk Optixne fonctionne pas.-elicense_keyFacultatifVotre clé de licence du droitFactoryTalk Optix.IMPORTANT: Si vous ne fournissez pas la clé de licence du droit, laApplication FactoryTalk Optixcesse de fonctionner au bout de 120 minutes.-d -vlocal_folder:/root/FTOptixApplication/Projectsapp_nameFacultatifExécute le serviceDockeren arrière-plan et lie le dossier de l’application à un dossier local pour conserver les modifications apportées lors de l’exécution de laApplication FactoryTalk Optix.- local_folder
- Dossier sur un volume local auquel lier le dossier de l’application.
- app_name
- Nom de laApplication FactoryTalk Optix.
Fournir une réponse