Exporter une table de base de données vers un fichier CSV

Vous pouvez utiliser le script Exportateur de table générique pour exporter le contenu d'une table vers un fichier CSV.
  1. Pour exporter une table de base de données vers un fichier CSV
  2. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    et recherchez
    Generic Table Exporter
    .
  3. Dans
    Bibliothèques
    , sous
    Composants
    , faites glisser
    Exportateur de table générique
    vers
    NetLogic
    dans
    Vue de projet
    .
  4. Dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • CSVPath
      . Chemin d'accès au fichier CSV vers lequel l'historique des alarmes sera exporté.
    • FieldDelimiter
      . Caractère utilisé pour délimiter les valeurs d'une ligne.
    • Table
      . Table de base de données.
    • Requête
      . Requête SQL permettant de filtrer les données. Pour plus d’informations, consultez Cas d’utilisation.
    • WrapFields
      .
  5. Associez la méthode
    Exporter
    de
    GenericTableExporter
    à un événement.
    Par exemple, associez la méthode
    Exporter
    à l’
    Événement MouseClick
    d’un bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal