Base de données

Utilisez des objets de base de données pour définir des bases de données intégrées à un projet ou des bases de données externes.

Types de base de données

FactoryTalk Optix Studio
prend en charge les types de bases de données suivants.
Types de bases de données pris en charge
Objet
Description
Base de données intégrée
Objet représentant une base de données SQLite interne au projet lors de l'exécution. Vous utilisez généralement un objet de base de données intégrée pour gérer les données qui prennent en charge les autres objets à l’intérieur de
FTOptixApplication
.
Une base de données intégrée n'est pas limitée en lecture et en écriture.
CONSEIL: Une base de données intégrée prend en charge jusqu’à 2 000 colonnes de table.
Base de données ODBC
Objet représentant une base de données locale ou distante prise en charge par le protocole ODBC (Open Database Connectivity). Vous pouvez utiliser le protocole ODBC pour interroger ou remplir une base de données distante gérée par d'autres systèmes et contenant les données du projet.
En fonction de la politique de gestion des accès d'une base de données externe, cette dernière peut être limitée en lecture et en écriture.
Base de données Influx
Objet représentant une base de données Influx distante, particulièrement utile pour les données de séries temporelles. De manière limitée, vous pouvez utiliser SQL pour interroger ou remplir une base de données distante gérée par d'autres systèmes et contenant les données du projet.
CONSEIL: L’analyseur
FactoryTalk Optix Studio
ne peut transformer que certaines commandes SQL en InfluxQL (Influx Query Language). Consultez la rubrique Limitations de la base de données Influx.
En fonction de la politique de gestion des accès d'une base de données externe, cette dernière peut être limitée en lecture et en écriture.
Pour plus d’informations, consultez Créer une base de données Influx distante.

Utilisation des bases de données

Vous pouvez lire et écrire dans une base de données via :
  • Requêtes SQL. Consultez la rubrique Requêtes SQL.
  • Méthodes OPC UA exposées par l'objet. Consultez la rubrique OPC UA.
Exemples d’objets susceptibles d’interagir avec une base de données
Objet
Interaction avec la base de données
Grille de données
Permet d’interroger une base de données pour obtenir les données à afficher lors de l’exécution. Par exemple, affichez les enregistrements de base de données à partir d’une date spécifique dans une grille de données.
Zone de liste
Zone de liste modifiable
Tendance
Enregistreur de données
Écriture de données
Enregistreur d’événements
Schéma de recette
Lecture et écriture de données
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal