Créer une base de données ODBC
Créez un objet de base de données qui récupère les données d’un serveur SQL Server ou d’un serveur MySQL.
Conditions préalables
Pour vous connecter à une base de données ODBC à partir de dispositifs
Windows®
:- Installez l’un des pilotes ODBC suivants :
- MySQL Unicode
- Pilote ODBC 17 pour SQL Server
- Configurez la source de données ODBC. Consultez Administrer des sources de données ODBC - Support Microsoft.
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surStockages de donnéeset sélectionnezBase de données ODBC.
- DansPropriétés, dansType de SGBD, sélectionnez le type de serveur de base de données.
- DansPropriétés, complétez les éléments suivants :
- Configuration:
- Type de SGBD.SQL ServerouMySQL.
- (facultatif)DSN(Nom de la source de données). Applicable uniquement aux dispositifsWindows.IMPORTANT:S’il est spécifié, le DSN fournit automatiquement les propriétés de connexion ODBC.Vous ne pouvez pas écraser les propriétés DSN en complétant manuellement les champsServeur,Port TCP,Base de données,Nom d’utilisateuretMot de passe.
- Serveur. Adresse IP ou nom d’hôte du serveur de base de données.
- Port TCP. Port TCP du serveur de base de données.CONSEIL: La valeur par défaut de 0 est définie sur 1433 pour les serveurs SQL et 3306 pour les serveurs MySQL.
- Base de données. Nom de la base de données dans le serveur de base de données.CONSEIL: Le nom de la base de données est facultatif si celui-ci est spécifié dans le connecteur ODBC.
- Nom d’utilisateur. Nom de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
- Mot de passe. Mot de passe de l’utilisateur qui peut accéder à la base de données.
- Stockage et transfert:CONSEIL: Le stockage et transfert stocke les données en cas de perte temporaire de connexion au stockage. Consultez la rubrique Stockage et transfert.
- Stockage et transfert activé. Active ou désactive le stockage et transfert.
- Taille max. de mémoire tampon du stockage et transfert. Nombre maximal d’éléments dans la mémoire tampon, pouvant être défini de 1 à 100 000. Un élément correspond à une entrée (ligne) dans une table de base de données.
- Écrasement de mémoire tampon du stockage et transfert. Si défini surVrai, remplace les entrées les plus anciennes par de nouvelles données lorsque la limite de la mémoire tampon est atteinte. Si défini surFaux, ignore les nouvelles données lorsque la limite de la mémoire tampon est atteinte.CONSEIL: Les propriétés de diagnostic en lecture seule suivantes sont disponibles :Utilisation de mémoire tampon du stockage et transfert. Affiche le nombre d’éléments actuels dans la mémoire tampon.Dépassement de mémoire tampon du stockage et transfert. Faux : indique que les données à venir sont traitées. Vrai : indique que la mémoire tampon est pleine et que les données à venir seront ignorées.
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse