Créer un objet

Créez un objet pour ajouter un nœud au projet.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez le dossier dans lequel créer l’objet, puis sélectionnez
    Add
    dans la barre d’outils
    Vue de projet
    .
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dossier dans
    Vue de projet
    et utiliser le menu contextuel
    Nouveau
    pour créer des objets.
    Le menu contextuel affiche les objets que le dossier peut contenir en fonction de sa catégorie.
  2. Sélectionnez l’objet à ajouter au projet.
  3. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    ,
    Nom d’affichage
    , puis saisissez le nom d’affichage.
  4. (facultatif) Dans
    Propriétés
    , sélectionnez
    Add
    ,
    Description
    , puis saisissez la description.
Le nouvel objet s'affiche dans
Vue de projet
.
L’info-bulle interactive affiche le nom d’affichage et la description.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal