- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Créer les éléments d’interface
Créez une jauge circulaire, un bouton et une grille de données.
- Créer une jauge circulaire :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer une grille de données :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, créez un lien dynamique entre la variableModèleet .
- DéfinissezRequêtesurSELECT * FROM "DataLogger1" ORDER BY "Timestamp" DESC.
- Configurer les colonnes de la grille de données :
- DansPropriétés, sousColonnes, double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezTimestampColumn.
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entre la propriétéTextede la colonne et .NOTE: SaisissezTimestampdans le champInsérer le sous-chemin de lien dynamique….Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezTitresurTimestamp.
- En regard deColonnes, sélectionnez, puis sélectionnezColonne de texte.
- DansPropriétés, sousColonnes, double-cliquez surColonneDeLaGrilleDeDonnées1et saisissezVariableValueColumn.
- SousModèleD’élémentDeDonnées, créez un lien dynamique entre la propriétéTextede la colonne et .NOTE: SaisissezVariable1dans le champInsérer le sous-chemin de lien dynamique….Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- DéfinissezTitresurVariable value.
- Créer un bouton Actualiser :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMainWindow (type)et sélectionnez .
- DansPropriétés, définissezTextesurRefresh Data.
- DansÉvénements, en regard deÉvénement MouseClick, sélectionnez, puis sélectionnez
Fournir une réponse