Ajouter un client MQTT
Configurez un nœud client MQTT pour activer la connexion avec le broker MQTT.
- Dans Vue de projet, cliquez avec le bouton droit surMQTTet sélectionnez .
- DansPropriétés, configurez les paramètres duClient MQTT:
- Adresse du broker
- Adresse du broker auquel se connecter.
- Port
- Numéro du port de communication.
- ClientID
- Identifiant client unique sur le serveur.
- SSL/TLS activé
- Active la connexion sécurisée entre le client MQTT FT Optix et le broker MQTT. Si l’option est activée, le protocole MQTTS est utilisé.
- Valider le certificat du broker
- Active ou désactive le processus de validation du certificat du broker MQTT. Au cours du processus de vérification du certificat SSL, le clientFactoryTalk OptixMQTT vérifie la signature numérique du certificat du broker pour s’assurer qu’il a été émis par une autorité de certification (Certificate Authority, CA) approuvée. Le client vérifie également que le certificat n’a pas expiré.
- Fichier de certificat CA
- Certificat de l’autorité de certification qui a signé le certificat serveur du broker MQTT. Il est nécessaire lorsque SSL/TLS est activé pour établir une connexion sécurisée avec le broker. Il doit se trouver dans le répertoire :\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
- Fichier de certificat client
- Certificat du clientFactoryTalk OptixMQTT. Un certificat client identifie le client de la même manière que le certificat serveur identifie le serveur. Si cette propriété reste vide, seul le certificat du broker est l’utilisateur pour l’authentification. Il doit se trouver dans le répertoire :\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
- Fichier de clé privée client
- Clé privée du clientFactoryTalk OptixMQTT. Il doit se trouver dans le répertoire :\FactoryTalk Optix\Projects\ProjectName\ProjectFiles\PKI\Own\Certs
- Type d’identité de l’utilisateur
- Spécifier l’utilisateur lors de l’accès au broker MQTT :
- Anonyme- Aucune connexion n’est requise ; accédez au serveur en tant qu’utilisateur anonyme
- Nom d’utilisateur/Mot de passe- Spécifiez une combinaison de nom d’utilisateur et de mot de passe pour la connexion. LeNom d’utilisateuret leMot de passedoivent correspondre au nom d’utilisateur et au mot de passe configurés pour le broker MQTT.
Dans
Vue de projet
, dans le dossier MQTT
, l’objet Client MQTT
s’affiche.- Ajoutez l’éditeur MQTT et l’abonné MQTT. Consultez les rubriques suivantes :
mqtt client
Fournir une réponse