- Démarrer
- Présentation de FactoryTalk Optix
- Création de projets
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Ajouter un abonné MQTT
Configurez un abonné MQTT pour l’inscrire aux messages sur un sujet donné du broker MQTT. Si un client s’abonne à un sujet, il reçoit tous les messages que le broker transmet pour ce sujet.
CONSEIL:
L’abonné peut recevoir des variables d’autres clients
FactoryTalk®Optix™
et d’autres clients utilisant le format pris en charge.- Dans Vue de projet, cliquez avec le bouton droit surClient MQTTet sélectionnez .
- DansPropriétés, accédez à et configurez :
- Abonnements
- Abonnement JSON par défaut- La charge utile attendue est au format JSON par défaut. Vous devez définir un dossier avec des variables que l’abonné modifiera avec des valeurs de la charge utile.Abonnement en texte brut- La charge utile attendue est au format Texte brut. Vous devez définir uneVariable à écrireet y ajouter un lien dynamique vers une variable que l’Abonné modifiera avec la valeur de la charge utile.
- Sujet
- Sujet unique auquel s'abonner sur un broker.
- QoS
- La qualité de service (Quality of Service, QoS) MQTT définit la garantie d’acheminement d’un message donné (0, 1, 2).0- Au plus une fois (la perte des messages est possible).1- Au moins une fois (assure la livraison des messages avec d’éventuels doublons).2- Exactement une fois (assure la livraison des messages sans duplication).
Dans
Vue de projet
, dans le dossier MQTT
, l’objet de Abonné MQTT
configuré s’affiche.Fournir une réponse