Préparer la machine distante pour le débogage

Installez et configurez l'application de bureau Débogueur distant.
Conditions préalables
Téléchargez et installez Visual Studio Debug Tools à partir de Débogage distant d’un projet C# ou VB - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
  1. Pour préparer la machine cible du débogage à distance
  2. Ouvrez l'application de bureau Débogueur distant.
  3. Observez le dispositif et le port pour vous connecter à la cible du débogage à distance.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal