Définir un intervalle de zone morte
Les propriétés de la zone morte permettent d'échantillonner les variables par rapport à leur valeur échantillonnée précédente.
CONSEIL:
Pour plus d’informations sur les configurations de zone morte courantes, consultez Configuration d’intervalles de zone morte.
Conditions préalables
- Pour définir un intervalle de zone morte
- DansVue de projet, sélectionnez un objet Enregistreur de données.
- DansPropriétés, définissez leMode Zone morte par défautsur :
- Aucun. Échantillonne la variable lorsque la valeur de celle-ci est remplacée par n'importe quelle quantité.
- Absolu. Échantillonne la variable lorsque sa valeur est remplacée par une quantité égale ou supérieure à la valeur de la zone morte absolue.CONSEIL: Par exemple, si la valeur de la variable est 3 et que la valeur de la zone morte est 1, la variable est échantillonnée lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 4.
- Pourcent. Échantillonne la variable lorsque sa valeur est remplacée par une quantité égale ou supérieure à la valeur de la zone morte en pourcentage.CONSEIL: Par exemple, si la valeur de la variable est 10 et que la valeur de la zone morte est 20, la variable est échantillonnée lorsque sa valeur est égale ou supérieure à 12.
- Définissez laValeur de zone morte par défaut.Par exemple, si la valeur est 5, l’enregistreur échantillonne les variables dont les valeurs ont eu un changement absolu ou de pourcentage d’au moins ± 5 par rapport à l’échantillonnage précédent.
deadband interval
Fournir une réponse