Ajouter un enregistreur de données

Configurez un enregistreur de données pour enregistrer les valeurs des variables dans une base de données.
  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Ouvrir la page de tableau de bord
    .
  2. Dans l'éditeur, sélectionnez
    Configurer un enregistreur de données
    .
  3. Sélectionnez
    Nouveaux enregistreurs de données
    .
  4. (facultatif) Dans
    Nom
    , entrez le nom de l’enregistreur de données.
  5. Dans
    Mode d’échantillonnage
    , sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Aucun
      . Pour échantillonner les variables en invoquant la méthode Enregistrer.
    • Périodique
      pour échantillonner toutes les variables surveillées. Dans
      Période d’échantillonnage
      , définissez l’intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant.
    • Changement de valeur
      pour échantillonner toutes les variables surveillées dont les valeurs ont changé par rapport à l’échantillonnage précédent. Dans
      Durée d’interrogation
      , définissez l’intervalle en heures, avec une précision de l’ordre de la milliseconde, entre un échantillonnage et le suivant.
      IMPORTANT: Si vous définissez la
      Durée d’interrogation
      sur 100 millisecondes ou moins, l’intervalle d’interrogation risque d’être irrégulier.
    CONSEIL:
    Lorsque vous utilisez un enregistreur de données dont le temps d’échantillonnage est défini sur
    Changement de valeur
    et configurez la
    Durée d’interrogation
    , la balise est surveillé à la fréquence spécifiée. Si la valeur change entre deux lectures, un nouvel enregistrement est ajouté à la base de données.
    Lorsque l’une des balises interrogées par l’enregistreur de données est également utilisée sur d’autres contrôles tels que l’interface utilisateur, la
    Durée d’interrogation
    dépend de la propriété Durée d’interrogation des variables dynamiques du PresentationEngine. S’il existe plusieurs durées d’interrogation, la durée d’interrogation le plus rapide est utilisée.
  6. Sélectionnez
    Suivant
    .
    Le message
    L’enregistreur de données
    name
    a bien été créé
    s’affiche.
  7. Sélectionnez
    Suivant
    .
  8. S’il n’y a pas de base de données pour l’enregistreur, créez une base de données :
    CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une base de données existante et sélectionner
    Dupliquer
    . La duplication d’une base de données est utile si vous souhaitez créer une base de données basée sur une base de données existante.
    1. Sélectionnez
      Nouvelle base de données
      et complétez les champs suivants :
      • Nom
        . Nom de la base de données.
      • Type
        . Choisissez
        Intégrée
        ou
        Connexion ODBC
        .
    2. Sélectionnez
      Suivant
      .
    3. Définissez les propriétés de la base de données.
    4. Sélectionnez
      Suivant
      .
  9. Sélectionnez la base de données qui doit stocker les données de l’enregistreur, puis sélectionnez
    Suivant
    .
  10. Sélectionnez les variables que vous voulez enregistrer et sélectionnez
    Suivant
    .
    CONSEIL: Vous pouvez trouver des variables à l’aide du champ de recherche.
  11. Sélectionnez
    Quitter
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal