Ajouter un bouton bascule de traceur de tendance

Ajoutez un commutateur ou une case à cocher afin de faire basculer la visibilité d’un traceur de tendance.
Conditions préalables
  1. Pour ajouter un bouton bascule de traceur de tendance
  2. Créez une variable booléenne. Consultez la rubrique Créer une variable.
  3. Créez un objet
    Commutateur
    ou
    Case à cocher
    . Consultez la rubrique Créer un objet graphique à partir d'un type.
  4. Sélectionnez l’objet
    Commutateur
    et créez un lien dynamique entre
    Actif
    et la variable booléenne. Consultez la rubrique Créer des liens dynamiques.
  5. Sélectionnez l’objet
    Tendance
    et, sous le
    TraceurDeTendance#
    souhaité, créez un lien dynamique entre
    Activé
    et la variable booléenne. Consultez la rubrique Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal