Afficher un objet pour un groupe d’utilisateurs
Rendez un objet graphique uniquement accessible à des utilisateurs spécifiques.
Conditions préalables
Ajoutez un objet graphique que vous souhaitez afficher uniquement à un groupe d’utilisateurs spécifique.
Par exemple, créez un objet
AdminPane
visible uniquement par les membres du groupe Admin.- Pour afficher un objet pour un groupe d’utilisateurs
- Dans le voletVue de projet, sélectionnez l’objet graphique.Par exemple, sélectionnezAdminPane.
- Dans le voletPropriétés, créez un lien dynamique entre la propriétéVisibleet .
- TargetGroup
- Groupe d’utilisateurs pour lequel vous voulez rendre l’élément graphique visible. Par exempleAdmins.
Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
La propriété
Visibilité
d’un objet graphique a une valeur booléenne. Si l’utilisateur en cours lors de l’exécution fait partie du groupe sélectionné, la valeur de la propriété lors de l’exécution est définie sur Vrai
et l’objet est visible dans l’interface utilisateur.Fournir une réponse