Développer une interface spécifique à l’utilisateur

Fournissez une expérience utilisateur personnalisée et rendez certaines zones d’interface accessibles uniquement pour des groupes d’utilisateurs particuliers.
Exemple d’application
Le volet n’est visible que pour les administrateurs connectés.
NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
UserSpecificInterface.zip
Conditions préalables
  • Configurez les utilisateurs et les groupes de la manière suivante :
    Nom d'utilisateur
    Mot de passe
    Groupes
    Admin1
    admin
    Admins
    User1
    user
    Users
Sélectionnez
Exécuter
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif cible.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal