Rendre une alarme active visible
Configurez la propriété
Actif
d’un objet graphique pour rendre une alarme visible lors de l’exécution. Liez dynamiquement la variable Actif
de l’objet graphique à la variable Actif
d’une alarme. Lors de l’exécution, l’apparence de l’élément graphique change lorsque l’alarme est active.La variable
Actif
ne nécessite aucun script ni NetLogic. Par exemple, vous pouvez créer une alarme numérique, puis lier la propriété Actif
d’un élément graphique, tel qu’une LED, à la variable Actif
d’une alarme numérique ou autre. La LED s’allume lors de l’exécution lorsque l’alarme atteint ses limites ou son état configurés.Conditions préalables
- Ajouter un objet graphique LED à une fenêtre
- Créer et configurer une alarme
- Pour rendre une alarme active visible
- DansVue de projet, ouvrez la fenêtre contenant la LED et sélectionnez cette dernière.
- Dans lesPropriétésde la LED, dansActif, sélectionnez.Modifier le lien dynamique
- Dans l’Éditeur de liens dynamiques, développez le dossierAlarmeset développez l’alarme.
- Sélectionnez la variableActifde l’alarme.Dans le cas des types d’alarmes Exclusive et Non exclusive, vous pouvez créer un lien dynamique vers un état d’alarme spécifique (haut-haut, haut, bas ou bas-bas).
- ChoisissezSélectionner.
La LED est maintenant allumée avec la couleur indiquée dans
Propriétés
lorsque l’alarme est active. La couleur par défaut de la LED est le rouge.active
alarm state
dynamic link
high
highhigh
high high
low
lowlow
low low
visible
Fournir une réponse