Afficher plusieurs alarmes actives pour un objet

Lors de l’exécution, si une même alarme s’active à plusieurs reprises, le widget
Grille d’alarmes
affiche l’événement d’alarme le plus récent. Utilisez un embranchement pour afficher plusieurs alarmes actives sur un même objet d'alarme.
Dans le widget
Grille d’alarmes
, toutes les alarmes actives d’un même objet d’alarme s’affichent et doivent être acquittées et confirmées. Les événements d'alarme ne se produisent pas lorsque les variables reviennent à leur état normal dans l'automate.
Rockwell Automation
recommande d’utiliser un embranchement lorsqu’un projet nécessite un contrôle rigoureux et un certain nombre d’alarmes. Vous pouvez par exemple utiliser un embranchement dans les processus de production des produits soumis à une certification tels que les produits médicaux.
  1. Dans la partie supérieure du volet
    Vue de projet
    , sélectionnez le nœud principal du projet .
  2. Dans
    Propriétés
    , développez
    Configuration de l’alarme
    , puis sélectionnez
    Vrai
    dans
    Embranchement activé
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal